08.04.2019 20:23 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe aktuell eine Erweiterung meiner bereits bestehenden Logo 8 Aufteilung in Planung. Ich würde gerne Wassermelder an die Logos bringen und eine Logo (Keller) legt im Falle die Wasserzufuhr über einen elektr. Kugelhahn lahm. Mein Gedanke hierzu: Ich besitze 3 Logo 8 230V RCE. LOGO 1 (diese ist noch nicht existent) im Keller besitzt selbst einen Wassermelder und steuert d auch den Kugelhahn an. Zusätzlich bekommt diese Logo auch noch einen Wassermelder für die Küche (Geschirrspüler) und einen Wassermelder auf den Speicher (Warmwasser und FBH Verteiler). Diese sind aufgrund eines Versorgungsschachts einfacher zu legen. LOGO 2 sitzt im Erdgeschoss unter der Treppe und steuert alle Jalousien und sitzt glücklicherweise direkt neben der Waschmaschine und soll auch einen Wassermelder bekommen LOGO 3 sitzt im OG im Verteilerschrank und steuert nur das Licht ... hier gibt es außer dem Badezimmer keinen Feuchtraum, aber hier sehe ich kein Risiko, bzw. wird hier sowieso immer alles nass ... bleibt also außen vor. Ich bin nur noch auf der Suche nach der besten Lösung, sprich DEM Wassermelder. Momentan denke ich an diesen hier (Kemo - Wassermelder) Ich würde jedem Wassermelder ein 9V Netzteil für die Betriebsspannung spendieren und diese auch gleichzeitig an das interne Relais koppeln und somit noch einen geschalteten Ausgang mit 9V bekommen. Da dies nicht von der Logo am Eingang verwendet werden kann würde ich dann noch ein Koppelrelais neben jede Logo hängen um die 9V DC in 230V AC zu "wandeln". Die Logos sind natürlich über Netzwerk miteinander Vernetzt, sodass auch mit der Meldung "Wasser" von Logo 2 an die Logo 1 gelangt. Bin ich soweit auf dem richtigen / einfachsten Weg ? Ich finde es immer etwas seltsam wenn ich wie in diesem Fall 3 Relais in Reihe schalte ... ( 1. im Wassermelder / 2. als Koppelrelais 9V auf 230V / 3. in der LOGO selbst) Bin für jede Anregung offen Danke im Voraus Grüße Felix |
10.04.2019 22:06 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Was für einen Sensor willst du denn extra kaufen ? Bei der Anleitung des Kemo Wassermelders steht doch genau drin, wie das geht. Einfach 2 verzinkte Schrauben in 1-2cm Abstand in ein Kunststoffteil reindrehen, fertig ist der Sensor. Du kannst z.B. auch ein Miniatur-Plastikgehäuse nehmen und innen die Kabelanschlüsse mit z.B. Quetschkabelschuhe inkl. Ösen verstecken. Da sieht man unten nur noch die Schraubenköpfe und oben geht das Kabel raus. Das müsste bei anderen Wassermeldern auch gehen. Wenn man wüsste, wie leicht man an das Relais im Kemo Wassermelder dran kommt, könnte man das vielleicht sogar austauschen. M.f.G. Scorp P.S. Und hier wäre ein Wassermelder von Velleman mit einem Summer für noch weniger Geld, nach der Anleitung ist da gar nicht viel drin. Die Teile könnte man in das kleine Plastikgehäuse gleich mit einbauen und den Summer durch ein passendes Relais ersetzen. |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 10.04.2019 22:14:36 |
|
11.04.2019 07:36 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Ich würde schon eine vergossene Variante eines Sensor bevorzugen. Verzinkte Schrauben als Kontaktstelle ... ich möchte eigentlich keine "Bastellösung". Wenn sich dort, warum auch immer, ein Belag bildet ist das ganze Projekt für die Tonne. ich würde da schon auf legierte und vergossene Kontakte Wert legen. Ich denke die Finder 72.01 Variante und einem einfachen Sensor wird die schönste Lösung sein. |
Folgen Sie uns auf