07.01.2016 13:06 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hi, nach Beantwortung einer allgemeinen Frage meinerseits, wies mich ein Mitglied auf LogoControl hin unter: http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/fuer-fortgeschrittene/trigger/ Ich möchte gerne eins/zwei Zustände der Logo live abfangen und dann als Wert für ein programmiertes Interface zur Verfügung stellen/dort einlesen. Ich habe Probleme mit der kompletten Software. Mir hilft die Homepage leider nicht viel weiter. Ich habe die Software downgeloaded, ein paar Dinge versucht, aber leider entzieht sich das scheinbar meinem Verständnis. Meine Frage: hat jemand Erfahrung mit der genannten Software LogoControl? Könnte mir jemand eine Art Ablaufbeschreibung in eigenen, simplen Worten mit hier und da SourceCode-Beispielen schicken, wie ich es auf dem Windows-PC zum laufen kriege?? ich wäre dem sehr sehr verbunden. Vielen lieben Dank im Voraus!! dude |
07.01.2016 15:23 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
stimmt. nicht gesehen. danke! |
07.01.2016 15:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 32980 Bewertung: (4076) |
Bitte, gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf