27.11.2017 07:12 | |
Beigetreten: 20.11.2017 Letzter Bes: 05.12.2019 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, ich bin Neuling, ohne viel Erfahrung mit der LOGO. Für meine Heizungsanlage mochte ich eine Steuerung für den verbauten 4 Wege Mischer erstellen. Ich habe eine LOGO! 24 RCD und ein LOGO! AN2 RTD. Soweit läuft das Programm. Nun möchte ich den analogen Sollwert nicht auf einen Eingang legen, sondern diesen Wert fest im Plan vorgeben. (z.B. 40Grad). Hat einer eine Idee? Besten Dank im Voraus. Gruß osch001 DateianhangKlaus_3_Punkt_Regelung_mit_PWM_26_11_17.zip (5 Downloads) |
27.11.2017 11:24 | |
Beigetreten: 20.11.2017 Letzter Bes: 05.12.2019 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Danke für die schnelle und richtige Antwort. Es läuft perfekt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf