17.03.2016 20:06 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Guten Abend. Ich bin neu hier im Forum und dies mein erster Beitrag, also hallo erstmal! @motmonti: Kannst Du mir bitte einen Tipp geben, wie eine Logo per TCP/IP mit Umrichtern kommunizieren kann? Evtl. einen Link zum nachlesen? Die Kommunikation mehrerer Logos untereinander ist soweit klar.
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 18.03.2016 11:19:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.03.2016 08:50 |
|
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Muß man nicht wie man sieht, aber augenfälliger geht es ja wohl nicht. Großes rotes Männchen mit Handy und daneben Servicehotline. Darunter die Nummer und SEW HELP. Dachte nicht das da eine Erklärung nötig ist. Werde diese aber bei nächster Gelegenheit einfügen! Zurück zum Thema! Im Anhang mal das Handbuch zur seriellen Kommunikation. DateianhangMovidrive Serielle Kommunikation - Handbuch.pdf (47 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 18.03.2016 08:51:35 |
|
Folgen Sie uns auf