17.06.2010 09:39 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, hier wie angekündigt mein neues Thema. Mir fällt es im Moment noch ziemlich schwer mein Programm zu ordnen. Grob steht es schon. Aber da ich sonst in AWL programmieren hab ich so meine Probleme die Art der verbindungsprogrammierten Steuerung anschaulich in einem Programm dar zustellen. Ich stell es mal mit ein und würde mich über Tipps und Tricks freuen. Zum Ablauf: Motorschutzschalter, Störmelder FU und Meldung NOT AUS müssen betätigt sein. Der analog eingang muss wenigstens 1 haben damit die Störmeldung verschwindet. Der Automatikbetrieb muss betätigt sein, dann kann über den Start Taster der automatische Anlauf gestartet werden. Über Stop wird gestoppt, hehe. Im Handbetrieb können die Förderer über die Drucktaster gefahren werden. Viel Spass bei rumspielen und vlt. kann sich auch jemand was abgucken oder hat Besserungsvorschläge. Das mit dem abgucken glaub ich ja eher nicht, bei soviel Fachwissen hier im Forum. MfG det Dirk DateianhangSchaltplan1 modifiziert.zip (120 Downloads) |
17.06.2010 09:51 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Sieht doch sehr übersichtlich aus. Vor allem die geschweifte klammer |
17.06.2010 09:53 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, DateianhangSchaltplan1 modifiziert.zip (167 Downloads) |
17.06.2010 13:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Es würde auch mit dem B029 funktionieren. Da könnte man sich den PI-Regler sparen. |
17.06.2010 22:14 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Also, beim besten Willen. Ich bekomm das mit B29 nicht in die Reihe. Dazu stell ich mich zu glatt an. |
18.06.2010 04:48 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Habs mal geändert, in der Simulation funktioniert es.
DateianhangSchaltplan_V1.zip (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.06.2010 09:25 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
mensch super, danke dir. und das so früh am morgen. ich dachte ich arbeite lange. bis demnächst det dirk |
Folgen Sie uns auf