14.03.2009 06:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Nein, bisher noch nichts Meld mich sobald ich das Ding wieder habe und etwas Zeit dafür. |
03.04.2009 04:34 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin.... Ok, das ist doch wieder ein Ansatz, meld mich wenn ich soweit bin. |
03.04.2009 15:34 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo Nachbar, habe zum Verständnis mal ein PDF erstellt und angehängt warum die Stromversorgung der Bauteile im Logoseitigen Stecker so wichtig ist. Die Optokoppler muss man sich als Lichtschranken vorstellen, wobei die Richtungen auch umgekehrt sein können, so genau habe ich mir das nicht angesehen. Wichtig war mir, daß die grunsätzliche Funktion der galvanischen Trennung klarer wird. Ich hoffe, jetzt nicht 37 Weltpatente verletzt zu haben aber den Stecker kann ja eigentlich jeder öffnen. Wünsche nun erstmal gutes gelingen bei der Laptop Verbindung. MfG. ring24h DateianhangLogokabel.pdf (249 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Folgen Sie uns auf