20.09.2012 08:16 | |
Beigetreten: 05.09.2012 Letzter Bes: 16.10.2019 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Ich denke das dürfte deinen Vorstellungen entsprechen
DateianhangTrepenlichtschalter mit Handeinschaltung.zip (30 Downloads) |
20.09.2012 19:39 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Hallo! Geht auch einfacher mit dem Komfortschalter! Treppenhauszeit auf 10s Dauerlicht ein nach 3s! DateianhangKomfortschalter.zip (26 Downloads) |
20.09.2012 21:42 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke für die Hilfe!! Ich habe die Komforschaltung (sehr viel einfacher) mit meinem kombiniert, mein Problem jetzt wie mach ich das das Taster 2 keine möglichkeit hat Dauerlicht zu aktivieren? Danke im Vorauss Mfg Sladan DateianhangKimiapartment.zip (19 Downloads) |
20.09.2012 22:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
So!
DateianhangKimiapartment2.zip (25 Downloads) |
20.09.2012 22:05 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.01.2021 Beiträge: 4286 Bewertung:
|
Oder so! Bei dieser Lösung gibt es keine Überschneidung der Abläufe. Taster 2 kann durch die Flankenauswertung nur einen Impuls an den Komfortschalter liefern und das nur, wenn Q1 nicht schon aktiv ist! DateianhangKimiapartment3.zip (21 Downloads) |
20.09.2012 22:12 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Vielen Danke!!!!!!!! |
Folgen Sie uns auf