03.07.2011 17:20 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Mit verschiedenen USB-Servern wurde ja schon mal getestet, Erfahrungen habe ich mit LAN über das Stromnetz bisher nicht gemacht. Versuch macht kluch .... probiere es aus. Den LogoMonitor kenne ich garnicht. |
04.07.2011 21:04 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Wenn ich einen habe (devolo dlan 200AV USB extender), werde ich es versuchen. MFG |
05.07.2011 01:35 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Wie hat Rudi Carrell so schön gesagt: "Laß Disch überraschen....!" |
24.08.2011 18:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Was ja auch noch dazu kommt, erstmal werden ja die TD's mit E-Stand 06 verkauft, also Lagerbestände aufbrauchen. |
24.08.2011 18:48 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Eben! Ein 7-er TD hab ich noch keines gefunden! |
Folgen Sie uns auf