02.07.2014 20:39 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Lade doch mal Dein Programm hoch.... |
02.07.2014 21:13 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo, ich hab nun mal die vereinfachte Programme hochgeladen. Das Programm "Schaltung_Q3_Q4_geht_nicht" ist aus meiner originalen Ansteuerung. Die habe ich nun soweit abgespeckt, dass eigentlich der Eingang mit dem Ausgang verbunden ist. In der wird von der Logo der Ausgang Q3 und Q4 nicht angesteuert. Das Programm "Schaltung_Ausgaenge_direkt_am_Eingang" habe ich auf einem leeren Blatt neu aufgebaut. Da werden die Ausgänge alle korrekt angesteuert. Grüße Marjo DateianhangProgramm.zip (50 Downloads) |
02.07.2014 21:49 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Nein, analoge Eingänge verwende ich nicht. |
02.07.2014 21:51 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Lade doch mal Dein Originalprogramm hoch, oder gibt es da etwas Geheimes? |
02.07.2014 22:21 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo, nein, da gibt es nichts Geheimes. Ich hab nur der Übersicht wegen das kleine Programm abgelegt, da ich damit auch die Probleme habe. Bei dem Origianlprogramm habe ich für die Jalousiesteuerung einen UDF-Block erstellt, den habe ich auch in die Zipdatei gelegt. Bei dieser Schaltung kam es vor, dass das Licht mit dem Betätigen der Jalousie an ging. Ebenso ist es so, dass damit die Jalousie an den Ausgängen Q3 und Q4 nicht gehen. Auch wenn ich die Ausgänge parallel mit den funktionierenden Ausgängen Q1 und Q2 verbinde. Grüße Marjo Dateianhang20140702_Logo_Licht_u_Jalousie.zip (68 Downloads) |
Folgen Sie uns auf