02.07.2014 22:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Haben Deine UDF's alle im Schaltplan einen grünen Kreis? |
03.07.2014 20:48 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo, ja, die UDFs haben alle einen grünen Punkt. Bei mir sind die UDFs alle mit einer anderen Nummer versehen. Grüße |
03.07.2014 20:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Es geht nicht um die UDF-Nummer, sondern um die Bausteine in den UDF! |
03.07.2014 21:27 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo, also wenn ich den UDF erweitere, sind die Blocknummern auch mit unterschiedlichen Nummern versehen. |
Folgen Sie uns auf