13.05.2012 13:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Torfuzzi, das sieht ja schon mal interessant aus - auch wenn es nicht so geht wie in der Simulation! So ich habe mal in der Schaltung eine LOGO!0BA6 Standard ausgewählt - da geht es in der Simu auch! Kannst du dasmal mit deiner LOGO! testen? Und welchen SW Stand hat deine LOGO!? MfG Betel DateianhangProbe Forum.zip (48 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
13.05.2012 13:53 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Geht nicht zu übertragen! Hab eine 0BA 6.ES3 V1.07.05 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.05.2012 21:05 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Nachbar, das habe ich bei der 0BA5 erfolglos und ohne Antwort hinter mir. Aber deine Antwort (Besten Dank für DEINE Anfrage bei Simens.) lässt ggf. doch mal hoffen....Ich hatte also vermutlich mit SW-Fehler recht....Wenns hier dann nmal wieder ruhiger zugeht, sollten wir tatsächlich mal die Beiträge zusammenstellen (ist ja teilweise schon vorhanden) und eine Antwort abwarten..... ........ MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 14.05.2012 21:08P.S.: Deshalb hatte ich ja mal mei euch nachgefragt, ob jemand die alten, bei 0BA5 und 0BA6 bekannten, Fehler bei der 0BA7 geprüft hat... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf