10.05.2014 14:54 | |
Beigetreten: 28.02.2008 Letzter Bes: 12.01.2024 Beiträge: 23 Bewertung: (1) |
Hallo, ich benutze Windows 7 x64, Java ist die aktuelle, 7 Update 55. |
10.05.2014 22:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Passiert das auch, wenn du zuvor die getrennten Verbindungen wieder verbindest? PS: Der Link nutzt nix, wir brauchen die *.lsc Datei um sie mit unserer Logosoft zu testen! Es kommt bei deinem Fehler sicher auf die gesamte Struktur deines Programmes an! Weiterhin ist die eingestellte Hardware entscheitend, da bis 0BA6 nur 6 Analogmerker möglich sind. |
Folgen Sie uns auf