17.10.2016 10:28 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 104 Bewertung: (9) |
Hallo, habe das Update gerade gemacht. Bei mir hat es funktioniert. Gruß |
17.10.2016 10:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Beim ersten Ausprobieren ist mir aufgefallen, dass die Stempelfunktion scheinbar standardmäßig immer eingeschaltet ist, der Stempel wird aber nicht angezeigt. Klicken auf den Operanden links im Blockauswahlfeld scheint die Funktion rein zufällig abzuschalten. Im Diagramm geht es nur, wenn man mit der rechten Maustaste 2x auf eine leere Stelle im Diagramm klickt. Beim ersten Klicken mit der rechten Maustaste wird noch einmal der ausgewählte block abgelegt. DateianhangStempel.zip (211 Downloads) |
17.10.2016 10:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Ne, habe ich leider wieder besseren Wissens das Update drübergebügelt. |
Folgen Sie uns auf