25.06.2015 19:55 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Ich habe hier eine andere Anlage mit nur einem Controller am TD, die Problematik ist die gleiche: Veränderbarer Sollwert über das Display auf Regler B004! Wenn ich das Prinzip habe, denke ich, dass ich das auch auf die anderen Anlagen umsetzen kann. DateianhangWT2n.zip (54 Downloads) |
25.06.2015 20:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 21484 Bewertung:
|
Das Prinzip beinhaltet aber gerade die Kommunikation der Logos untereinander. Ich habe dir bei dem von dir zur Verfügung gestelltem Programm mal den Sollwert für den Regler (B005) gemacht. Das geht so aber nur, wenn der Sollwert in der gleichen Logo bleibt. Im Diagramm ganz rechts- DateianhangWT2n_V2.zip (53 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.06.2015 07:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 21484 Bewertung:
|
Habe mal ein Beispiel angefertigt, wo der Sollwert von der Server-Logo an die Client-Logo übergeben wird. Bei der Client-Logo habe ich nur für die Simulation einen Meldetext eingefügt, damit man den Sollwert besser beobachten kann. Dateianhangwimheinz.zip (28 Downloads) |
Folgen Sie uns auf