12.12.2017 15:56 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo, habe eine LOGO 6ed1 052-1hb00-0ba6. Habe eine 24V Spannungsversorgung und im Programm ein High an den Ausgang Q4 gelegt. Programm läuft und ist in der LOGO Soft von blau auf rot. Jetzt wollte ich am Ausgang Q4 zwischen 1 und 2 eine Spannung messen, aber kann nichts messen, am Multimeter bleibt null. Messe ich hier an den Stellen richtig oder muss ich zwischen Masse und der 1 oder 2 vom Ausgang Q4 messen. Ich möchte Ventile mit 12V DC und 10 W, die selbstschließend sind an die Ausgänge anschließen, wie schließe ich diese richtig an? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 13.12.2017 08:03:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.12.2017 17:03 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
EIn Koppelrelai zur Absicherung brauche ich nicht mehr? |
12.12.2017 17:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Zwingend notwendig nicht. Aber Koppelrelais einsetzen halte ich persönlich immer für besser. |
12.12.2017 17:18 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
ok Wie läuft es mit den 220V AC Magnetventilen, wie werden diese geschalten? |
25.12.2017 15:54 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
|
Folgen Sie uns auf