07.06.2009 09:50 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Hallo, also ich habe die Ebene, in denen man in den Meldetexten rumfummeln kann, mit Hilfe eines Schlüsselschalters gesperrt. Die Ebene, dass Gerät vor unbefugten Zugriff zu schützen, ist meines Erachtens noch nicht möglich, leider. Eventuell kann dir aber dieser Link weiterhelfen und man könnte somit den Zugriff mit der ESC Taste unterbinden. Da ich es selbst noch nicht ausprobiert habe, wäre ein Fazit sehr hilfreich. https://www.automation.siemens.com/logo/html_00/pdf/Passwort_ueber_Cursortasten.pdf Ich hoffe ja selbst, dass Siemens sich bald etwas einfallen lässt. Liebe Grüße Robert |
07.06.2009 18:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Es würde ein 2. TD ohne die Tasten, oder nur mit den F-Tasten reichen... |
07.06.2009 19:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, die Schaltung einer Passworteingabe, auf die Diabolo aufmerksam gemacht hat ist ja ganz nett. M. E. mehr Flexibilität (Funktionen sperren/freigeben/de-aktivieren) bietet mein Schaltungsentwurf im Beitrag: "Ansteuerung von vielen Steckdosen mit 12er-Tastatur", Dateianhang direkt: DEMO_mit_12er_Tastatur_Ausgänge_gezielt_schalten.zip Was das Sperren der LOGO!-eigenen Menüs angeht gibt es hier im Forum bereits verschiedene Diskussionen - eine Suche mit dem String "Menü sperren Logo"liestet euch entsprechende Beiträge auf! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
09.06.2009 23:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Diablo, also der Hinweis auf meinen Schaltungsentwurf bezieht sich doch eindeutig auf den Aspekt der Pasworteingabe.... Und ja eine wirklich wirksame Möglichkeit des Sperrens des LOGO!-Hauptmenüs ist nicht möglich - bleibt nur der Einbau hinter "Glas" und die Eingabe mittels externer Taster (was ja wohl die ursprüngliche Konzeption des Modules war). Für das TD hätte ich mir ohnehin deutlich mehr Leistungsfähigkeit gewünscht (zumal für das Teil kosten in Höhe des Basismoduls fällig werden): a) ein passwortgeschütztes Hauptmenü b) ein (micro-)SD-Karten-Schacht c) eine Möglichkeit LOGO!-Daten zu loggen ... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf