03.11.2010 21:27 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo, versuchs mal damit http://www.moxa.com/product/wifi_device_server.htm funktioniert bei uns sehr gut. RFID Leser mit 485 2 Draht Schnittstelle an einem PC als Datenserver. 485 Bus mit 256 Teinehmer max. Ist zwar keine Anwendung mit LOGO aber halt mit 485. Bei meinen Applikationen mit einer LOGO - ca. 180 verbaute LOGO - hatte ich noch nie das Problem einer Fernbedienung. LOGO läuft bei uns immer Stand Alone. Bei diversen Applikationen auf anderen Gebieten musste ich aber schon oft viele 100m seriell überwinden, und dafür gibt es eben die 485/422. Deshalb haben viele Geräte welche für diesen Fall gerüstet sein sollen eben diese schon an Bord. Z.B. RFID Leser, Grossanzeigen, Touchpanels etc. Ist immer erste Wahl wenn die Datenflut nicht zu gross ist. Natürlich wird diese veralterte Schnittstelle zunehmend durch Wlan, Lan ersetzt aber in der Industrie ticken die Innovationsuhren langsamer als in der Consumerbranche. Never touch a running System. Nicht zuletzt sind die Kabel für 485um einiges günstiger als CAT und Co. Sorry für den langen Offtopic Mfg Michael |
Folgen Sie uns auf