06.10.2011 17:24 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, ich habe mehrere Logos Ver. 0BA6. In meiner Menu-Steuerung funktionieren die Cusortasten des TDs einwandfrei. Schiebe ich die Schaltung auf die Logo, dann funktionieren die Rechts-/Links Cusortasten nicht... Ab und zu, kann man auch die Funktion mit den Hoch-/Runter-Tasten simulieren, was nicht der Fall sein soll... Hat jemand eine Idee..? Schaltung hänge ich an... SirTiGer DateianhangZuhause_Rollläden+Menuumschaltung.zip (73 Downloads) |
06.10.2011 18:16 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Menü für das TD gibt es schon einige im Forum, schau mal danach. Du kannst deine li/re Tasten nur mit der ESC-Taste nutzen, also ESC drücken (halten) dann li oder re drücken. Allerdings würde ich das Menü anders aufbauen und es in Ebenen aufteilen, die mit den F-Tasten aufgerufen werden. |
06.10.2011 20:01 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Wenn man z.B. mehrere Softwareschalter in einem Meldetext verwendet hat, kann man mit den li/re Tasten den Cursor bewegen. Mit ho/ru kann man dann den Zustand ändern..... siehe auch ESC-Funktion Natürlich funktioniert dies auch mit Werten aus Zählern oder in analogen Bausteinen auch. Naja, und je nachdem wie man sie einsetzt. Man muß halt die ESC-Taste dazu drücken. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 06.10.2011 20:03 |
|
Folgen Sie uns auf