21.06.2012 16:46 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Guten Tag RC95, du besuchst eine Elektrofachschule und weißt kein Vorgehen? Wie sehen denn eure Versuche aus? Sonst könnte man ja fast davon ausgehen, dass ihr euch keine Gedanken machen wollt, in der Hoffnung, dass Andere die Arbeit machen? Kleiner Tipp: Link |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 21.06.2012 16:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
21.06.2012 19:33 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Fix-und-fertig gibt es hier selten, oft muß es auf eigene Bedürfnisse angepaßt werden. Es klingt, als ob ihr schon etwas Erfahrungen mit der Logo gesammelt habt..... ?! Dann sind doch eigentlich alle Vorraussetzungen da. Betel hat hier ein Menü erstellt, daß wäre doch mal ein Blick wert. Dann gibt es ja noch die Such-Funktion. Und dann empfehle ich gerne diesen Beitrag |
22.06.2012 10:05 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Das is mir auch klar...die Meldung kommt trotzdem |
Folgen Sie uns auf