17.01.2015 22:35 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Genau das habe ich auch in meinem Programm eingefügt. Mit blinkenden Meldetext und Alarmausgang Q8. Wenn man durch einen zweiten Sensor sicherstellt, dass der Wasserstand OK ist, dann hängt nur der Schwimmer z.B.... (Einbindung Wasserstand OK = 1 über UND) Dann kann man den Trommler auch durch "Notsteuerung" abreinigen. Bei überschrittenen Zeitlimit des Sensors wird hinter B024 oder B025 eine Schaltuhr aktiviert. Schaltuhr als Startpunkt und Impulsgeber an B003. ixo65: Ich komme logisch mit dem Meldetext in Athosneu nicht klar.... Blöcke 018Impuls , 019Ausschaltverzögerung, 020 RS Warum wird RS durch die Ausschaltverzögerung "neu" gestartet??? Ich habe da einiges ausprobiert an anderen Relais-Blöcken.komisch.... Ich habe es in LOGO13 OBA6 mit einem negierten SETZ-Eingang am RS gelöst. Rückgesetzt wird immer kurz mit dem kurzen direkten Impuls an R. Spart einen Block und ich weiß, was da passiert. Dankeschön DateianhangLOGO 13 OBA6.zip (90 Downloads) |
Folgen Sie uns auf