22.11.2014 15:12 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Forumsexperten Ich benötige Unterstützung Folgende Steuerung möchte ich zu Privaten zwecken realiesieren Dachte an folgende Aufgabe Es gibt eine Sportveranstaltung ( Tennis,Fussball oder ...) die über eine Exceltabelle geführt wird, nun möchte ich zu einem bestimmten Zeitpunkt (Digitaleingang I1 oder Netzwerkeingang) ein Schrittmotor oder Servomotor ansteuern der die Teilnehmer an ihre entsprechende Platzierung bringt. im Anhang ist ein Entwurf wäre super wenn jemand mir sagen könnte ob so etwas über eine Logo zu realiesieren ist im voraus besten dank gerle
|
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 24.11.2014 09:28Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 24.11.2014 09:27Gesplittet |
|
22.11.2014 15:16 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hast Du schon eine LOGO! oder soll diese noch angeschafft werden? |
22.11.2014 15:34 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Zweiter Anhang |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 24.11.2014 09:29Doppelpost gelöscht |
|
22.11.2014 20:00 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Mit der 0BA8 könntest Du doch das Programm über den integrierten Webserver bedienen. |
22.11.2014 20:04 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti kann ich das so verstehen das es mit excel-Logger gehen würde wäre ein ansatz werde mich nun damit beschäftigen danke für Re |
22.11.2014 20:07 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo 190B wäre nicht schlecht muß ich mich rein lesen danke erstmal werden auch den ansatz von motmonti in erwegung ziehen danke erst mal gruß Gerle |
Folgen Sie uns auf