01.06.2019 00:27 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Habe das mal so gelöst. Nachteil daran ist das ich den Ein und Ausschaltwert nur als Anologwert eingeben kann und nicht direkt als Temperatur. Hätte viel lieber über eine F1 Taste eine direkte Erhöhung von 0,3°C beider Werte und F2 Taste eine direkte Absenkung von 0,3°C. Möglicherweise habt ihr noch eine bessere Idee dazu. DateianhangSchaltplan Heizung.zip (128 Downloads) |
01.06.2019 08:34 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Na dann such dir im Anhang mal was aus, es sind 3 Varianten. Minimal = Wert kann nur eingetippt werden Temperatur = Wert wird um +/-0,3°C verändert Komfort = meine Ursprungsvariante mit Meldetext und Ausgang Schau dir das in Ruhe an, probiere es in der Simulation aus, wann genau der Ausgang Q1 an und wieder aus geht. Wenn du Fragen hast oder etwas noch nicht so funktioniert, wie du das haben möchtest, dann melde dich einfach. M.f.G. Scorp DateianhangTemperatursteuerung.zip (141 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.06.2019 12:47 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Mit der Logo ist so einiges möglich, nur Gedanken lesen kann sie leider nicht. Vielleicht mal erst zur Erklärung, was jetzt schon drin ist. Der Impulsgeber dient zum automatischen Ändern des Zählerwertes, wenn eine F-Taste betätigt wird, das ist bequemer als zig Mal betätigen. Außerdem habe ich mit dem Zählerwert 100 den Bereich der Änderung auf 10,0 °C beschränkt. In der darauffolgenden arithmetischen Anweisung steht ein Offset von 200, so dass der Einstellbereich von 20,0 °C bis 30,0 °C geht. Du kannst natürlich sowohl den Bereich als auch den Anfangswert ändern, indem du die passenden Werte änderst. Und jetzt kommen wir zur Frage, die ixo65 schon mehrere Male gestellt hat. Wie groß soll die maximale Hysterese sein ? Ich habe da was vorbereitet, damit kannst du die Hysterese zwischen 0,1 °C und 2.0 °C verändern. Nicht wundern, dass die Hysterese als negativer Wert angezeigt wird, das ist Absicht und sollte auch nicht stören. M.f.G. Scorp DateianhangKomfortsteuerung2.zip (102 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.06.2019 08:18 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang das nach deinen Wünschen geänderte Programm. Vielleicht kannst du jetzt auch nachvollziehen, warum jemand vorher genau nachfragt, welchen Temperaturbereich oder welche Hysterese du haben möchtest. Das hätte man natürlich gleich passend einbauen können, nicht erst in der 3. Version. Zusätzlich habe ich noch Eingang I1 als Tastensperre integriert. Der muss an sein, damit die Werte geändert werden können und soll so Unbefugte oder auch dich selber davon abhalten, aus Versehen etwas zu ändern. In unseren Maschinen nehme ich für sowas immer einen Schlüsselschalter "Service", der dem Servicepersonal vorbehalten ist, damit der Normalbediener nicht an den Werten in der Logo rumspielt. Wenn du den Eingang nicht haben willst, dann lösche ihn einfach und mache die Invertierungen an den EN-Eingängen der Impulsgeber wieder dran. Im Übrigen kannst du durch Ändern von TL der Impulsgeber auch die Geschwindigkeit für die Auf-/Ab-Funktion einstellen, einfach mal ausprobieren. Vielleicht noch ein Hinweis zu den Zählern mit den nachgeschalteten arithmetischen Anweisungen. Die Zähler brauchst du ohnehin für eine Auf/Ab-Funktion und bieten zusätzlich den Vorteil, dass der Zählbereich eingestellt werden kann. Untere Grenze ist immer Null, obere Grenze habe ich mit dem ON- und Off-Wert eingestellt und mit dem Schaltausgang weitere Impulse am Zähleingang gesperrt. Bei der Temperatur willst du bei 5-35°C einen Einstellbereich von 30°C bzw. einen Wert von 300 haben, da es Zehntelgrad sind. In der arithmetischen Anweisung wird der Anfangswert 5°C = Wert 50 einfach addiert. Bei der Hysterese ist es wichtig, dass die negativ bleibt, sonst funktioniert der Vergleicher nicht mehr richtig. Da also immer mindestens -0,1°C stehen bleibt, darf der Zähler nur noch bis 49 = 4,9°C gehen, denn -0,1°C-4,9°C = -5,0°C. Es gibt sicherlich noch andere Varianten, die zum Ziel führen, aber spezielle Tricks sorgen nicht gerade für eine einfache Nachvollziehbarkeit. Und jetzt viel Erfolg damit, Scorp DateianhangKomfortsteuerung3.zip (141 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf