27.01.2009 04:42 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin. Von was für einer Strecke sprichst du denn? Laut Siemens kann man das Verbindungskabel auf max. 10m verlängern. An der Arbeit haben wir insgesamt ca. 20m Kabel zwischen Logo und TD. Und es funktioniert immer noch sehr gut. Um wirklich Störungen durch andere Leitungen, etc zu verhindern, würde ich es auf alle Fälle nicht mit 230V-Leitungen zusammen legen. Und unbedingt geschirmte Datenleitung nehmen, besser mehrfach geschirmt. Wenn du mal was ausprobieren möchtest: RS232 Extender Das Ding verwandelt RS232 in Ethernet um, so kann man noch viel längere Strecken überbrücken. Mich interessiert es auf alle Fälle, doch mal eben kaufen..... Wenn's dich nicht jucken sollte, kannst es mal probieren... bei eBay findest du genau das Modell von Digitus. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 27.01.2009 04:44 |
|
12.07.2009 00:12 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo Nachbar, gehört zwar nicht mehr ganz in das Thema Textdisplay aber lässt sich evtl. auch auf deinem Insys Com Server anwenden. http://www.wut.de/e-5wwww-14-apde-000.php MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
13.07.2009 13:04 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wenn man nicht auf's Geld achten muß..... sind die Möglichkeiten fast grenzenlos. |
Folgen Sie uns auf