25.08.2017 20:32 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (2) |
Hallo Forum, ich möchte das alte Thema hier mal wiederaufleben lassen, da es für meine Anwendung extrem praktisch wäre und hoffe, dass sich hier durch weiterentwickelte Hardware mehr Möglichkeiten ergeben. Eine fünfsstellige Auftragsnummer soll gescannt werden und durch die Wertänderung wird u.a ein Betriebsstundenzähler gestartet. Der Scanner ist für nichts anderes da, d.h. die Eingabe kann fest mit der Eingabe "verdrahtet" sein. (Aktuell mache ich das über Cursortasten bzw über Teslascada, ist aber zu fummelig). Frage: Ist ein Barcodescanner über KTP700 anschliessbar? RS232? Andere Vorschläge? Danke & Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 28.08.2017 08:39:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.08.2017 21:49 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (2) |
Hallo Helmut gibt es zu der Demonstration irgendeine Dokumentation? Danke & Gruß |
Folgen Sie uns auf