06.08.2011 11:14 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wie groß ist die Festplatte in deinem Netbook? Wo taucht der Fehler genau auf, bei der Installation von V3 oder bei den Updates? Ich kann z.B. das neuste ServicePack für V7 ( V7.0.29 auf V7.0.30) nicht installieren. Im Update-Center wird es nicht angezeigt. Edit: Mein Problem ist gelöst. Habe einfach das Upgrade ".. auf V7" für 64Bit geladen und über das alte V7 installiert. Jetzt habe ich Stand 7.0.30 |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 06.08.2011 11:28Versuch macht kluch .... |
|
07.08.2011 18:14 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Habe es mit dem Update Center in der V3.0 probiert!! Jetzt bekomme ich den Fehler "java.io.IOException: Zugriff verweigert" Kennt das jemand?? |
07.08.2011 19:25 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.02.2021 Beiträge: 4291 Bewertung:
|
Hallo! Dann hol dir die neueste Java-Versin halt auch noch, um das auszuschließen. |
08.08.2011 07:10 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
IMHO ist die benötigte Javaversion un der Upgardedatei inbegriffen. Zumindest ist das bei der V7 so. VG, RMR |
08.08.2011 16:21 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Woher bekomme ich diese Java Version?? |
08.08.2011 17:39 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.02.2021 Beiträge: 4291 Bewertung:
|
Hallo! Wie wäre es hier http://lmgtfy.com/?q=java+download oder hier! http://www.java.com/de/ |
15.08.2011 21:53 | |
Beigetreten: 29.07.2007 Letzter Bes: 07.01.2021 Beiträge: 119 Bewertung:
|
Servus minerl. Hatte das selbe Problem trotz älterem System (Win XP). Die über das Update-Center downgeloadete Upgrade ließ sich nicht installieren - Meldung "anderen Speicherort auswählen". Irgendwann wurde mir das zu bunt, und ich fand auf der Siemens-HP ebenfalls den entsprechenden Download. Der funktionierte schließlich bei mir. Gruß ursus_minor |
Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist. |
|
Folgen Sie uns auf