10.11.2017 11:58 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ich kann dieses Phänomen auch bestätigen. Spiele ich das Programm auf die Steuerung ist alles ok. Nehme ich kurz die Spannung weg, wird auf irgendeine Vorgängerversion gewechselt.
Bringt leider nichts. Ich habe eine 6ED1052-1MD00-0BA8. Firmware: LOGO! 8.FS5 1.81.03.02.7914C Geräteserie: LOGO! 8.FS6 zeigt er mir über das Webinterface an. Habe ich jetzt eine FS5 oder FS6?? In der der Logo! Soft Comfort V8.1.1 kann ich wiederum nur die 0BA8 oder 8.FS4 anwählen? Bin ein wenig verwirrt. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: zackzick am: 10.11.2017 11:59:52Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 13.11.2017 00:04:35Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 13.11.2017 14:13:20Optimierung Überschrift nach Lösung |
|
10.11.2017 13:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33792 Bewertung: (4197)
|
Er einmal sind das 2 paar verschiedene Schuhe. Der Themenstarter schreibt von einer 0BA6 und du jetzt von einer 0BA8. Deshalb erst einmal wichtigste Frage vorab: Du hast eine FS05. Die Anzeige im Webserver als FS06 ist falsch, siehe auch dies Thema, Beitrag vom User Scorp vom 09.10.2017 um 11:24 und folgende. Produktinformation zu LOGO! 8 FS:04 und FS:05 zu Fehlern Die Selektionsmöglichkeiten in der Geräteauswahl sind: 0BA8.Standard für FS01, FS02, FS03. |
10.11.2017 19:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33792 Bewertung: (4197)
|
Programm ist Programm und Parameter (veränderliche Werte) sind Parameter. Die LOGO! hat einen Flashspeicher für das Programm und die Parameter. Wenn du bei allen Blöcken "Remanenz" anhakst, wo es möglich ist, dann hast du soviel wie möglich getan, um alles bei Spannungsausfall zu sichern. Wenn du das Programm auf SD-Karte speicherst und dann Parameter veränderst, sollten diese Änderungen auch auf SD-Karte gespeichert werden. Damit hat die LOGO! Firmware wohl Probleme gehabt, welche mit der neuesten Firmwareversion behoben sein sollten (siehe Anhang). Hier findest du Informationen zur aktuellen Firmware und zum Download der Updatedatei. Produktinformation zu Firmware Update für LOGO! 8 FS:04 und FS:05 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10.11.2017 19:42:35Anhang vergessen |
|
11.11.2017 13:04 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Vom gleichen Programm, habe gerade eine Anfrage gestartet. |
Folgen Sie uns auf