26.04.2019 15:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200)
|
Habt ihr mal versucht, das virtuelle TDE des integrierten Webservers zu nutzen? |
26.04.2019 15:23 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Also eine 0BA8 ist es, den anderen beiden Fragen kann ich am Montag mal nachgehen, hab jetzt schon Feierabend und bin auf dem Heimweg. |
26.04.2019 15:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200)
|
Ja dann schönen Feierabend und bis ... Montag? |
29.04.2019 06:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200)
|
Diese Firmware läßt sich nicht upgraden. Das ist erst ab V1.81.01 möglich. Und das Problem könnte wirklich mit der Firmware der LOGO! und/oder der Firmware des TDEs zusammenhängen. Leider sind die Garantie- bzw. Gewährleisungsansprüche bei den Geräten abgelaufen. Ich würde trotzdem einen Support Request eröffnen und Siemens zu diesem Problem befragen. Vielleicht ist ja etwas auf dem Kulanzweg möglich. |
Folgen Sie uns auf