Industry Online Support
Technical Forum
14.10.2009 10:51 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hallo KD-MP in etwa so,mit arithmetikblock gruss pepp DateianhangWert ü C Tasten.zip (419 Downloads) |
14.10.2009 11:51 | |
Beiträge: 80 Bewertung: (6) |
Genau so, oder eben das GAIN auf 10 stellen. So lange das immer der selbe Faktor sein soll ist das kein Problem. Keep on rockin´, RMR |
14.10.2009 12:12 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hi, ich hab mal sowas ähnliches gebraucht. Es sollte eine Drehzahl flexibel vorgegeben werden können. Z.B. 20 RPM bis 140 RPM Diese 120 Schritte musste ich dann auf 0-1000 für den Analogausgang umlegen. Natürlich sollte 20 (AQ->0V) und 140 (AQ->10V) variabel einstellbar sein. Alles was man tun muss ist den Wert 20 und 140 in jeweils einem Multiplexer einzugeben. Dieses Beispiel habe ich etwas abgespeckt und angehängt. Evtl. interessiert´s euch ja. DateianhangAnalogausgabe mit Definition der Schrittweite.zip (349 Downloads) |
Folgen Sie uns auf