20.12.2010 18:35 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Erstmal Willkommen Zweitmal, deine Überschrift ist sehr knapp und nicht sonderlich aussagekräftig.... Drittmal, wie so oft finden sich Antworten im Handbuch, die tech. Daten könnten für dich interessant sein. |
20.12.2010 20:45 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Naja, Lichtsensor ist ein weitläufiger Begriff..... Logo und LDR ? Kannst du denn irgendwie sagen, was es für Sensoren sind? Ohne Angaben.... ist nicht so einfach |
20.12.2010 20:52 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Das ist ja auch in dem Sinne mein Problem:) Die überschrift des Kastens http://www.fischertechnik.de/desktopdefault.aspx/tabid-24/41_read-58/usetemplate-2_column_pano/ trägt die überschrift mit 24V. Die Frage die sich mir dann da stellt ist ob auch die Sensoren für 24V ausgelegt sind. Und ich hatte gehoft einer hätte vielleicht schon Erfahrung damit. |
Folgen Sie uns auf