01.06.2012 15:12 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Das hat schon was... im Logo-Forum einen Beitrag mit "Logo" zu erstellen Gartenfuzzi hat so etwas (ähnliches) umgesetzt. Sollten auch im Wechsel Akku's geladen werden. Evtl. hilft dir das schon mal als Ansatz. Mit 10A und 14A meinst du Ladestrom oder Verbraucherstrom? Egal welche, dieser muß erfaßt werden, wie hattest du dir das vorgestellt? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf