18.11.2017 20:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200) |
Das ist nur die Bestellnummer der LOGO!. Dann von gibt es mittlerweile sechs Versionen mit unterschiedlich Hardwareständen, FS01 bis FS06. Das Beste wird sein, du updatest die LOGO! Software auf die aktuelle Version V8.1.1. Das Update kannst du dir hier runterladen: Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Nach dem Download startest du die Datei "setup.exe" als Administrator. Ich gehe mal davon aus, dass deine LOGO! eine FS04 oder höher ist. Also musst du in der Geräteauswahl eine LOGO!8.FS04 auswählen. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 18.11.2017 20:28:22 |
|
19.11.2017 02:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33809 Bewertung: (4200) |
Danke für die Blumen. Aber das ist seit ca. 1 Jahr die meiste Fehlerursache..... Edit: Das kann man auch im eingebautem Zustand erkennen. Siehe dies Thema: Logo!8 Verbindung mit PC möglich aber keine Programmübertragung möglich |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 19.11.2017 02:37:13 |
|
Folgen Sie uns auf