28.07.2019 13:03 | |
Beigetreten: 22.07.2019 Letzter Bes: 15.09.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, vielleicht kann mir da ja jemand einen Tipp geben. Ich möchte gerne einen Futterautomaten ansteuern mit 8 Verschiedenen Ausgänge an denen je ein 12V Hubmagnet für 3 Sekunden geöffnet werden soll. Die Zeiten der 8 Augänge sollte später einfach einzeln verändert werden können an der Logo8 selber. Aus diesem Grund habe ich für alle Ausgänge eine separate Uhr gesetzt. Nur funzt es nicht nach meiner Planung. Verwende eine LOGO! 8 12/24RCE & LOGO! 8 DM8 12/24R Erweiterung Kann mir jemand dazu einen Tipp geben? Ich habe schon vielen im Forum angesehen, aber keine Antwort gefunden die mir hilft. Vielen Dank für die Hilfe DateianhangSchaltplan_Probe.zip (42 Downloads) |
28.07.2019 13:15 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 2177 Bewertung: (95) |
Du musst bei den Wochenschaltuhren die Einstellung "Impulsausgabe" anwählen. Dann läufts !! mfg |
29.07.2019 16:35 | |
Beigetreten: 22.07.2019 Letzter Bes: 15.09.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Ella_68 Leider funktioniert es Life nicht... Es klickt zwar um die vorgegeben Uhrzeit aber es fliesst kein Strom.... Was könnte hier noch falsch sein? Vielen Dank für die Hilfe DateianhangAutomat_steuerung.zip (42 Downloads) |
29.07.2019 16:37 | |
Beigetreten: 22.07.2019 Letzter Bes: 15.09.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Ella_68 Leider funktioniert es Life nicht... Es klickt zwar um die vorgegeben Uhrzeit aber es fliesst kein Strom.... Was könnte hier noch falsch sein? Vielen Dank für die Hilfe DateianhangAutomat_steuerung.zip (40 Downloads) |
29.07.2019 19:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Die Ausgänge sind (wenn du etwas Klicken hörst) Relaisgänge, das passt zu der Angabe. An den Klemmen liegen aber nur potententialfreie Kontake an. Du musst dann bei jedem Kontakt auf die Klemme 1 den Plus der 12VDC verdrahten, welche du zum Relais durchschalten willst. An Klemme 2 kommt dann die Ader, welche zum Plusanschluss des Hubmagneten geht. Die andere Seite des Hubmagneten musst mit dem 0V (oder Masse, je nach Bezeichnung) anschliessen. Dateianhang12 VDC solenoid valve an LOGO! 0BA8 12_24RCE.pdf (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07/29/2019 19:34:35Anhang hinzugefügt |
|
Folgen Sie uns auf