07.08.2016 11:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Lade dir doch mal das Handbuch runter, da werden schon viel Fragen beantwortet. Die LED leuchtet rot, weil das linke Gerät nicht dem Modul kommuniziert. DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA8 06_2014.pdf (39 Downloads) |
07.08.2016 11:50 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (22) |
Du hast deine Logo ganz schön ausgebaut Ich weiss nicht wie sich die Logo als Slave verhält, ob man da auch 3 Stück AI Module verwenden kann... Teste mal die Logo auch als Master und zweifach beschaltet wie in der PDF abgebildet. Wenn die Logo als Slave ausgewählt ist, kann man anscheinend nicht definieren ob es sich um eine 4fach bzw 2fach Beschaltung handeln soll... Oder ich finde die Einstellung nicht... DateianhangMaxAusbau.pdf (40 Downloads) |
07.08.2016 14:01 | |
Beigetreten: 20.09.2015 Letzter Bes: 12.03.2023 Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
OK, dann werde ich das noch einmal umbauen und die 2. Logo8 auch als Master machen. |
Folgen Sie uns auf