12.04.2017 09:51 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hallo Logo Gemeinde, für mein Dachfenster möchte ich viele Signale von Tastern und Schaltern über einen analogen Eingang verwalten. Schaltplan (Spannungsteiler) und Widerstandsberechnung habe ich in Excel gemacht. Spannung zu den Schaltern ist 24VDC. Über die 10V komme ich berechnet nicht, die max am Eingang anliegen dürfen! Ich habe keine Überschneidung gefunden, jedoch benötige ich 18 analoge Schwellwertschalter. Siehe Zeile 38-56. Könnt ihr mir da evtl. was einfacheres mitteilen, wie ich das umsetzen kann? Hintergrund ist, Eingänge an der Logo minimal halten und den Ruhestrom im Haus so gering wie möglich zu halten. Schöne Zeit. Taifuhn DateianhangWiderstände berechnet.xlsx (99 Downloads) |
12.04.2017 15:08 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Ein Digital-Analog-Wandler mit Tastern und Widerständen scheint mir nur bis zu einer Anzahl von 4 zweckmäßig zu sein, um alle Kombinationen noch sicher unterscheiden zu können. Eine zweite Variante ist ein Digitalmultiplexer, der z.B. mit 4 Ein- und 4 Ausgängen 16 Taster abfragen kann. Es müssen dann natürlich Transistorausgänge genommen werden, da die Taster in Gruppen sequenziell abgefragt werden. Im Anhang ist für beide Varianten ein Hardewarebeispiel, den Aufwand der Programmierung muss jeder selbst rausfinden, ist auch von der Anwendung abhängig. Beim Analog-Digital-Wandler wird man eine entsprechende Anzahl analoge Schwellwertschalter brauchen, eventuell noch mit nachgeschalteten Einschaltverzögerungen, um Störungen zu vermeiden. Beim Digitalmultiplexer wird man einen Zähler brauchen, der abhängig vom Zählerstand den Gruppenausgang aktiviert and dann verzögert das Signal einliest, dass dann abhängig vom Zählerstand einen Merker setzt oder rücksetzt. Dabei ist zu prüfen, ob die Verzögerungszeit für einen sequenziellen Durchlauf auch hingenommen werden kann. Sollen 4 Gruppen in weniger als 1s abgefragt werden, könnten Probleme auftreten (Eingangsfrequenz max 4 Hz) DateianhangAnalog-Digital.zip (175 Downloads) |
Folgen Sie uns auf