02.04.2021 15:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33798 Bewertung: (4199)
|
Hallo svendc, lade doch mal bitte deine Programme hoch. |
04.04.2021 11:26 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
Erstmal Frohe Ostern, sry für die späte Rückmeldung Die FS4 ist die Entfernte Logo DateianhangSchaltpläne.zip (102 Downloads) |
04.04.2021 12:00 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 2258 Bewertung: (99) |
Hallo svendc, Anbei eine mögliche Lösung. Allerdings würde ich ein Netzwerkdiagnose-Eingang bei direkter Verbindung der Logos verwenden, oder einen "Watch Dog" bei einer Verbindungen über einen Switch, Router, etc. programmieren. Diese sollen den für den Zweck dienen, bei Netzwerkausfall einen definierten Zustand zu gewährleisten. DateianhangProject.zip (111 Downloads) |
04.04.2021 15:12 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
Danke für deinen Vorschlag edit: DateianhangSchaltplan_Logo8_Standard+FS4.zip (95 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: svendc am: 04/04/2021 15:41:36Zuletzt bearbeitet von: svendc am: 04/04/2021 16:01:40 |
|
04.04.2021 18:32 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
ja genau, es soll nur das signal der Astrouhr weitergegeben werden. Hänge die jetzt mal an DateianhangOriginaldaten.zip (86 Downloads) |
Folgen Sie uns auf