18.02.2021 09:02 | |
Beigetreten: 24.10.2016 Letzter Bes: 12.10.2021 Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
Hi, ich habe gestern versucht die LSim-Bibliothek von hier https://support.industry.siemens.com/cs/ch/de/view/79047707 bei mir einzufügen. Ich habe eine S7 1516 CPU mit TIA v15.1 und gestern frisch manuell geupdatet auf update 5. Danach probierte ich dann die Bibliothek zu laden und die in TIA hochzurüsten. Das klappt aktuell nicht, weil es iummer zu Fehlermeldungen kommt. Auch wenn ich TIA als Admin starte. Der Log / das Log findet sich im Anhang. Hat jemand das gleiche Problem und eventuell gelöst =)? Edit 1: Formattierung DateianhangConversionLog_14.0.0.0_to_15.1.0.0.txt (59 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Zottel86 am: 02/18/2021 09:03:48Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/18/2021 12:29:44Link optimiert. |
|
18.02.2021 19:27 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326) |
Ich habe die Bib in V15.1 geöffnet und sie wurde automatisch migriert/hochgerüstet. Habe sie dann unter dem alten Namen gespeichert, siehe Anhang Dateianhang79047707_LSim_LIB_V3_0_0_V15.1.zip (78 Downloads) |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf