22.10.2019 08:29 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (1) |
Hallo Forum! Ich verwende in einem Projekt "Datenlogger" einen analogen Balken. In den Definitionen dafür kann man unterscheiden zwischen signed und unsigned. Ich habe deshalb erwartet, dass der Balken grafisch bei signed um die "Null-Linie" pendelt. Als Beispiel im Screenshot, würde ich bei dem Wert von -300 erwarten, dass die grüne Säule von 0 bis -300 geht. In der Realität geht der Balken aber von -3000 bis -300 Mache ich was falsch? Oder geht es einfach nicht anders? Aber warum gibt es dann die Möglichkeit signed und unsigned -wenn sich beide Varianten dann optisch nicht unterscheiden? In der Anlage habe ich entsprechende Screeshots zur Erläuterung beigefügt. Vielleicht kann jemand mich schlau machen! ;-) Greatone Dateianhangdatenlogger.zip (72 Downloads) |
23.10.2019 08:06 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 719 Bewertung: (28) |
Servus, und das richtige Skalieren des Bargraph nicht vergessen. |
24.10.2019 15:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078)
|
Hallo greatone, ich habe mal ein Beispiel angelegt und ein Screenvideo mit Webserveransicht erstellt. DateianhangBargraph -300 bis 300.wmv (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf