12.06.2012 07:08 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (1) |
Hallo Phillip, ja das geht. Ab der Version 0BA7 kannst du Blöcke zu so genannten UDFs zusammen schliessen. VG, Ralf |
12.06.2012 07:20 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Das hört sich doch prima an . Dann werde ich in diese Richtung mal weiter forschen. Vielen Dank |
12.06.2012 11:15 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
So einfach ist das leider nicht. Wir gehen über nen Proxy ins Netz. Wenn ich selbigen eingebe komme ich trotzdem nicht bis zum update. Danach habe ich versucht das Softwareupdate einfach herunter zu laden. Aber auch hier öffnet sich ein Installer der versucht eine Verbindung mit dem Internet her zu stellen. Das ist leider nicht drin. Ich werd wohl auf die materielle Kopie warten müssen. Warum kostet ein Update eigentlich 20€, wenn man es parallel dazu kostenlos aus dem Netz ziehen kann? |
24.06.2012 20:26 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (19) |
Evtl. etwas spät.... Sicherlich presst Siemens die Software-CDs nicht selbst. Ein Update auf eigenen Servern anzubieten ist günstiger. |
Folgen Sie uns auf