27.04.2014 10:42 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Ich habe versucht meine Logosoft Vers. 6.1.12 auf Vers. 7 upzugraden. Leider misslungen mit folgender Fehlermeldung, siehe Anhang. Ich habe das Win 8.1 Betreibssystem. Die Vers. 6 läuft tadellos. Über das Update-Center habe ich die .luf-Datei 64bit heruntergeladen und beim installieren kommt dann die Fehlermeldung.Ich habe es auch schon versucht mit der Software-CD im Notebook, aber keine Chance. Auf meinem XP-Rechner hat das vor Jahren schonmal problemlos funktioniert. Kann mir jemand helfen und die nötigen Tips geben Vielen Dank Grüße Knuth-Leo DateianhangLogosoft upgrade Fehler.pdf (24 Downloads) |
27.04.2014 10:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Lade Dir mal von dieser Seite: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/demo-software/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR das Upgrade von V1.x bis V6.x auf V7 runter. Es ist zwischendurch vorgekommen, daß beim Speichern der Datei Setup.exe die Dateiendung .exenicht im Dateinamen abgespeichert wurde. Beim Downloaden darauf achten.... |
28.04.2014 20:47 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hast Du die Setup.exe als Administrator ausgeführt? |
Folgen Sie uns auf