23.01.2008 14:24 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2022 Beiträge: 313 Bewertung: (24) |
Hallo nochmal, jetzt habe ich sogar nochmal ein TC35i gefunden. Revision 03.01. Mach du das bitte auch nochmal mit Revision auslesen (Kommando ATI) im Anhang meine aktuelle Version, habe noch ein paar Sachen geändert. Die Initialisierung ist hier wieder die selbe wie in 1.15. Wenn du über Hyperterminal AT+CMGF=1 eingibst. Und dann AT+CMGF?. Kommt als Result wirklich 0? DateianhangSet5_library_test2_TC35T.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Lifrasil am: 23.01.2008 14:25 |
|
23.01.2008 23:50 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, die Version des Modems ist TC35i in Revision 03.01 Bezüglich Befehl AT+CMGF?: Wenn ich AT+CMFG=1 eintippe, dann ergibt die Abfrage schon eine 1. Bei der Initialisierung wird der Wert schon richtig gesetzt. Bei der Demoversion ..Test1... habe ich nach Initialisierung einmal der Wert 0 zurückbekommen (glaube ich zumindest gesehen zu haben). Ich habe auch dasTest2- Programm schon getestet. Initialisierung und Empfang funktionieren, jedoch das senden läuft noch immer nicht. Er durchläuft die Stati 2, 5 und spring dann nach ca.6..7 sek.nach 7 und setzt das Flag "aborted". Ich habe auch den Befehl AT+CMGS="+49..." über ein Terminalprogramm abgesetzt, ebenfalls erfolglos, obwohl das Terminalprogramm OK zurückmeldet. Die letzte Version, mit der ich eine SMS senden (jedoch nicht empfangen) konne war die Demo mit der Bibliotheksversion 1.13 (siehe Anhang). Was kann die Ursache sein ? Viele Grüße Dateianhangset5_s7-200-library_070613.zip (96 Downloads) |
07.02.2008 09:18 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2022 Beiträge: 313 Bewertung: (24) |
Huhu, mensch super das des jetzt geklappt hat. Dann wird jetzt aufgrund dieser Diskussion eine neue Version online gehen. Ich hab die Bibliotheksbausteine schon angepasst und hier mal angehängt. die kannst du dann auch in dein altes Projekt einfügen und via "Bibliothek/Update-Versions-check" updaten. Hab es final jetzt nochmal mit TC35T/TC35i/MC45 getestet. Geht alles einwandfrei. Um Teleservice machen zu können ziehst du einfach den Baustein "Tele_handle" in dein projekt und verknüpft ihn mit Sm0.0. Wundere dich aber nicht wenn es nicht gleich geht. Teleservice ist echt ein mist Gruß Lif Dateianhangset5_s7-200-library.zip (111 Downloads) |
Folgen Sie uns auf