27.08.2011 11:46 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Wofür ist denn die Master/Master- Verbindung nun zu gebrauchen ? Master/Slave ist klar... |
27.08.2011 23:07 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo, kann man eigentlich auch die Inhalte von z.b. Vor/Rückwärtszähler über das Netz auf eine entfernete Logo übertragen ? LG Michael |
31.08.2011 23:24 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo, #Nachbar besteht die Möglichkeit eines Beispiel für die Übertragung von Zählerinhalten ? Ich krieg es nicht hin. Danke ! LG Michael |
01.09.2011 07:45 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Siehe Anhang, Vorlage von McMuffin mit Zähler (Aktualwert) ergänzt. Schau dir die VM-Zuordnung beim Server an und beim Client die Ethernetverbindung (lesen/schreiben) an. DateianhangNetzwerk.zip (916 Downloads) |
Folgen Sie uns auf