14.06.2009 16:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Würde nicht direkt den Eingangswert verarbeiten, jedenfalls nicht bei einer langen Leitung bis zum Pt100-Fühler. Betel hat in seiner Schaltungssammlung (ganz oben zu finden) einige Hinweise zur Skalierung der analogen Eingänge zusammengefaßt. Auch was die Berechnung einiger Werte angeht. Im Netz findet sich einiges zum Thema mit Pt100-Fühlern und Leitungslängen, was für Widerstände sich da so ergeben. Ich selbst habe für die Aussentemp. eine ca. 10m lange NYM-Leitung zwischen Fühler und Pt100-Modul. Habe den Eingangswert mit Verstärker angepaßt, so gut es ging. Wie schon erwähnt, kann man auch ohne Pt100-Modul analoge Werte erfassen und verarbeiten. Die Logo (0BA6) stellt 4 analoge Eingänge zur Verfügung, welche 0..10V als Messgröße zulassen. Da kann man dann mit Messwandlern vom "Wunschfühler" auf 0..10V umwandeln und in der Logo verarbeiten. Für 0..20mA benötigt man ein AM2-Modul, bzw gibt es hier ein Vorschlag wie man von 0..20mA zu 0..10V kommt. Selbst aber noch nicht getestet. Natürlich kommt es drauf an, wie genau du deine Werte haben willst/mußt.. Hier gibt es ein Widerstandstabelle zum Pt100 |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 14.06.2009 16:51 |
|
Folgen Sie uns auf