02.11.2011 16:39 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort! Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, alsdie Temperaturauswertesteuerungin der Nähe des Sensors zu plazieren. |
03.11.2011 14:30 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ich werde einfach einmal einen Test starten... mal schaun ob ich mit der 3 Leitertechnik etwa 100m Kabel damit kompensieren kann. |
03.11.2011 16:50 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Das ist natürlich auch alles eine Frage des Querschnitts! Den also nicht zu klein wählen! |
03.11.2011 17:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
100m sind natürlich ein Wort. Evtl. wäre da der Logo-Bus-Verstärker interessant. |
08.11.2011 15:47 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Danke für den Beitrag!!!... ich werde mal schaun was am einfachsten zu realisieren ist lg Wolfi |
Folgen Sie uns auf