05.04.2012 15:41 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ja, genauso habe ich die Einstellungen. Gruß NSC2001 |
11.04.2012 09:42 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo Rated X, die Uhrzeitsync. der CP ist deaktiviert. Danke und Gruß NSC2001 |
17.04.2012 01:38 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo NSC2001 so wie ich es sehe hat sowohl das CP343-1 LEAN Handbuch als auch Welche Unterschiede gibt es bei den Industrial Ethernet CPs der 300er-Reihe? recht und 4 ist leider das limit der S7−Verbindungen der CP343-1 LEAN (und dieses Limit ist unabhaenging vom verwendeten TSAP). Da vier S7−Verbindungen schon in Benutzung sind (2x Sonstige Kommunikation - Leitstand PLUS 1x Sonstige Kommunikation - OPC Server PLUS 1x S7-Verbindung - CPU 416-3 PN/DP), wird der Simatic Manager nicht fuendig wenn Du ueber die LEAN online gehen willst. Als Ausweg sehe ich zwei Moeglichkeiten: 1.) Austausch der Lean gegen einen 'richtigen' CP343-1 2.) Aenderung der "1x S7-Verbindung - CPU 416-3 PN/DP" auf eine ISO-on-TCP oder TCP Verbindung (und entsprechend SEND/RECV bezogenene Datenaustausch zwischen den beiden CPU's programmieren). |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 17.04.2012 01:52Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
17.04.2012 06:33 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Schade, sowas habe ich mir schon gedacht... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.04.2012 09:27 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Fritz, allerdings wird auch für die Lean 4 Verbindungen für S7-Kommunikation und 4 Verbindungen für PG/OP Kommunikation angegeben. Das PG benötigt doch nur eine PG - Verbindung, oder liege ich da falsch? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.04.2012 10:35 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo Juergen
Good point (wie man das jetzt auch immer im Deutschen sagt) und ehrlich gesagt ist mir dieser extra Eintrag fuer PG/OPKommunikationenin der CP343-1 Vergleichsliste noch nie so richtig aufgefallen (und er kann leicht zur Verwirrung fuehren). Ich lehn mich denn mal jetzt ein bischen aus dem Fenster und behaupte das folgende: PG/OP Kommunikationen benutzendas S7 Protokol und zaehlen als S7-Kommunikation. Die CP343-1 LEAN kann demnach max 4 S7−Kommunikationhandhaben, egal ob diese einseitig projektierte"S7-Verbindungen" sind oder "PG/OP Kommunikationen" oder eine Mischung von den beiden. Die Tablle 5.2 imCP343-1 LEAN Handbuchbestaetigt dies gluecklicherweise (ich hoffe), sollte jedoch jemanddas genau wissen (weil ich hier schon ein bischenspekuliere), dann bitte hier antworten. |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.04.2012 19:10 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Fritz, ja, der Teufel steckt manchmal schon im Detail, sogarbei Siemens - Handbüchern.
Ich hoffe ja, das sich J_Bell hier noch meldet, der kann solche Fragen i.A. im Schlaf beantworten. |
19.04.2012 17:54 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Rated, danke für die Rückmeldung. Lass doch bitte noch die zweideutige CP343-1 Vergleichsliste korrigieren! Gruß, Jürgen. |
Folgen Sie uns auf