23.06.2010 13:11 | |
Beigetreten: 11.07.2006 Letzter Bes: 29.10.2021 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Ist eine HMI Verbindung eine S7 Verbindung?? |
23.06.2010 13:52 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, die Antwort auf Deine Frage ist ja, HMI Geräte von SIEMENS verwenden für die Anbindung von S7-Systemen S7-Verbindungen, für Insider... ID 2. Für Deine Anwendung gibt es aber auch eine Lösung. Deine CPU hat offenbar 5 freie S7-Ressourcen, da wird es mit 6 HMI Systemen eng. Alternativ gibt es 2 Möglichkeiten: 1. Du tauschst die CPU, ist natürlich entsprechend teuer. 2. Du tauschst den CP gegen einen Standard CP 343-1 EX 30 (ich hoffe die CPU ist so neu den CP auch zu unterstützen) Die neue CP unterstützt das HMI Multiplexing, damit lassen sich bis zu 16 HMI Geräte an die S7-300 anbinden, wobei von der CPU nur eine S7-Ressource verwendet wird. Wie wäre es mit der Lösung? Viele Grüße J_Bell |
23.06.2010 14:09 | |
Beigetreten: 11.07.2006 Letzter Bes: 29.10.2021 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hi die Lösung mit dem CP!!!! Hab einen bestellt! Danke!!!! |
Folgen Sie uns auf