26.11.2014 07:16 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2164)
|
Hallo chris_h, ja dieOptionen DataMonitor und ConnectivityPack sind Standalone-Lösungen, wenn man das so bezeichnen will. Wenn man auf einem Rechner kein WinCC installiert hat, aber einen DataMonitor-Server oder einen ConnectivityPack-Server, kann man dort abgeschlossene Archivsegmente raufkopieren und aktivieren. Der DataMonitor-Server arbeitet als Webserver, d.h. es gibt vorgefertigte Webseiten, die man sich noch konfurieren kann, um sich z.B. Trendkurven anzuzeigen. Hier gibt es auch ein DataWorkbook, womit man Daten nach Excel exportieren kann. siehe: http://w3.siemens.com/mcms/human-machine-interface/de/visualisierungssoftware/scada-wincc/wincc-optionen/wincc-datamonitor/Seiten/Default.aspx Der ConnectivityPack-Server ist weniger komfortabel, hier muss man sich seine Clientanwendungen selbst erstellen, also z.B. eine VB-Applikation, die die Daten liest und irgendwie weiter verarbeitet. siehe: http://w3.siemens.com/mcms/human-machine-interface/de/visualisierungssoftware/scada-wincc/wincc-optionen/wincc-connectivity-pack/Seiten/Default.aspx Mit freundlichen Grüßen Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Folgen Sie uns auf