10.11.2016 12:06 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 08.12.2017 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ich habe eine Frage zum Verfügbaren IP Adressen: Wir werden nächstes Jahr eine Anlage bauen in dem wir ca. 8-9 CPU's (S7-1200 oder S7-1200 noch nicht entschieden) einsetzen werden. Als Profinet Teilnehmer haben wir ca. 150 Motoren, 15 Scanner-Einheiten, 15 Optische Erkännung von Gegenständen etc... Nicht jedes CPU muss mit jedes Motor oder Scanner oder CPU kommunizieren. Alle CPU's sollten aber Zentrales Visualisiert werden können. IP Range ist aber mit max 255 Adressen begrenzt. Kann man mehrere IP Bereiche verwenden und trotzdem ein Profinet Netz aufbauen? Wie wird sowas sonst gemacht? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10.11.2016 18:40:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.11.2016 12:16 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 11.07.2018 Beiträge: 1829 Bewertung:
|
RIP. |
Zuletzt bearbeitet von: SantasLittleHelper am: 12.01.2017 09:14:14 |
|
Folgen Sie uns auf