08.04.2014 21:11 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Demag Ich habe auch schon mit einem gewöhlichen Switch eine Verbindung von meinem Desktop-PC auf meine Logo! 0BA7 gemacht. Es hat wunderbar geklapt. Siehe Beitrag: Logo! im Heimnetzwerk Ein Hutschienenswitch spart sogar noch Platz. Es gibt günstige auf dem Markt zu kaufen. Kannst du an dem 24V= Netzteil anschliessen, das ja sonst schom in einem Steuerkasten hast. Gruss Hagarten |
09.04.2014 07:11 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für alle Antworten ! |
11.04.2014 21:01 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Leute Gibt es auch Industrie-Switch auf Hutschienen mit 230VAC Versorgung? Hagarten |
Folgen Sie uns auf