06.08.2019 15:24 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Liebe Forenhelfer und Mitleser, ich habe mich mit Hilfe vieler toller Beiträge und Programmteile brauchbar in das Theme Logo eingearbeitet. Kurzbeschreibung: die Einschaltverzögerung B3 ist fest eingestellt. Manchmal muss ich diese Zeit aber während des Betriebes anpassen, weil das Werkstück noch nicht erkaltet ist Ich möchte also gerne durch einen 2-fach Klick auf Taster I1 die Verzögerung B3 umgehen und statt dessen den B11 benutzen. Ich suche einfach eine "öffner", der anzieht, wenn B14 schaltet und den Strang vor dem Merker M1 unterbricht. Bin ich da gedanklich auf dem Holzweg? Ich freue mich über jede Idee :-) DateianhangSchaltplan1_1.zip (71 Downloads) |
06.08.2019 17:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Also startest du im dem Fall nicht mit 1x tasten, sondern mit 2x tasten. Nur das wollte ich wissen. |
06.08.2019 17:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Schau mal, ob dir dies zusagt. Mit dem ersten Tasten startest du den Vorgang. Belässt du es nur bei einem Tasten, wird B003 angesteuert. Tastest du 2x, wird B011 angesteuert. Rückgesetzt wird der Zähler, wenn die Klappe die Zu-Meldung verlässt. DateianhangSchaltplan1_1_V2.zip (80 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/06/2019 18:03:34 |
|
06.08.2019 18:31 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Vielen dank für Deine schnelle Unterstützung!! Leider schalten jetzt B4 und B5 und B8 schon vor der Ablaufzeit von B11. Ich habe meine originale Schaltung angehängt. Dort ist besser zu erkennen, was erreicht werden soll. B3 soll irgendwie länger nachlaufen. DateianhangSchaltplan1_org.zip (61 Downloads) |
Folgen Sie uns auf