29.09.2011 23:15 | |
Beiträge: 62 Bewertung: (3) |
Drucksensor Meßbereich 0-160, Signalausgang 4..20mA. 4, 5 oder 100 Ventile. Ein Ventiel ist immer in Betrieb. Wirkungsweise. Wenn der Druck in der Leitung im Bereich von 65 bis 80 liegt, passiert nichts. Wenn der Druck 80 überschritten wird, inkrementieren sich alle Zähler. (öffnet nechstes Ventil ) Wenn der Druck 65 unterschtitten wird, dekrementieren sich die Zähler.(schließt ein Ventil) Und noch eine habe ich nicht realisiert, Dekrementierung wenn der Druck aus dem Bereich 65-79 den Wert 65 unterschrittet. Aber die Frage steht im anderen. Ohne B003 oder B007(Datei Version2.lsc) alles läuft. Aber mit (Datei Version1.lsc) anstatt Dekrementierung passiert Inkrementierung. Sehen Sie bitte Attachment. Dateianhangvent.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Oll Bell am: 29.09.2011 23:21Zuletzt bearbeitet von: Oll Bell am: 29.09.2011 23:19 |
|
03.10.2011 20:25 | |
Beiträge: 62 Bewertung: (3) |
Danke. Motmonti. "Wäre aber auch mit einem PI-Regler machbar" Ich habe nicht korrekt meinem Gedanken Ausdruck gegeben "Vermittels Paralleschaltung der Ventilen halte ich der Druck im Bereich 50-80 " Muss man so sagen, wenn der Druck lässt (steigt über 80), öffnet sich das nächste Ventil. Wenn lässt nicht ( sinkt unter 65),schließt sich das anfallende Ventil. PI-Regler ist gut, aber die Steuerung kompliziert wird, weil das Ventil die Öffnungszeit 40 sec hat und 1 sec die Schließzeit. Ich habe Angst, dass das Logo! ein Ventil-Musik spielen kann. )) Ich habe Zähler realisiert, im Attachment. Nach meiner Meinung alles läuft. Weiter nur der Alltag...)) Ich hoffe das sehr Dateianhangmehrstufige.zip (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf